This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:如果不使用其中一个输入引脚

Guru**** 2779395 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822813/sn65lvelt23-if-not-use-one-of-input-pins

器件型号:SN65LVELT23

您好!

我想知道不使用其中一个输入引脚时的连接。
我应该连接到 GND 吗? 浮点是否有问题?

此致、
YUto Sakai


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San

    您需要将未使用的输入驱动至已知状态、即 VCC 或 GND。 SN65LVELT23具有内部上拉/下拉电阻器、因此您可以将输入保持悬空。

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slla082b/slla082b.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的回复。
    当输入引脚悬空时、输出引脚是否为"高电平"?  还是"低"?  还是"High"(高)和"Low"(低)重复?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San

    SN65LVELT23是一款低功耗双路 GND 接地 LVPECL/LVDS 至 LVTTL 转换器件。 该器件包含可在保持断开状态时将输入保持在 VCC/2的电路。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    当 D0和/D0引脚保持悬空时、Q0的逻辑电平是否为高电平? 是低电平吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San

    如果要保证输出端为低电平、则需要在输入端添加一个弱拉电阻器。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snla051b/snla051b.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    如果输入端没有弱电阻器、输出的状态是什么?
    输出是三态吗?

    如果输出是重复 Hi→Low 的运行、我担心会导致串扰。

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San

    输出可能会切换。 我建议在未使用的输入上放置50k 下拉电阻、以确保输出保持低电平。

    谢谢

    David