This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:TUSB217的 RX 灵敏度与 TUSB213的 AC 升压之间的差异

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1, TUSB213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811526/tusb217-q1-difference-between-rx-sensitivity-of-tusb217-and-ac-boost-of-tusb213

器件型号:TUSB217-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB213TUSB217

大家好、团队、

我对 TUSB217-Q1 RX 灵敏度功能有疑问。  我不知道 TUSB213中类似功能的交流升压的区别。


TUSB217的 RX 灵敏度和 TUSB213的 AC 升压有何区别?

非常感谢您的评论。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB217添加了一个 RX 灵敏度功能来改进低损耗、中损耗和高损耗系统的性能。 该引脚根据系统损耗来配置 Pre-EQ 传感器率。  TUSB217数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb217-q1.pdf)的第8.2.2节进一步详细说明了这个引脚功能。

    TUSB217的 BOOST 引脚现在结合了 TUSB213的 AC 升压和 DC 升压引脚的组合功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Undrea-San、

     非常感谢您的回应。 我想澄清一下 TUSB21x 中的所有升压功能。

    我将考虑以下几点。 它们是否正确?

    1)直流升压:提高  高速信号的信号电平。  使信号电平 更大。
    2)交流升压:改善  高速信号的边缘部分。 使边沿 部分更快。
    3) RX 灵敏度:改善由电缆损耗引起的 ISI 抖动。 这意味着 改善 高速信号的频率响应。

    请提供建议吗?

    此致、
    Akihisa Tamazaki


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这些简单的解释是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik-San、

    非常感谢。

    此致、
    Akihisa Tamazaki