This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:USB +/-泄漏电流

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823864/ts3usb3000-leak-current-from-usb--

器件型号:TS3USB3000

你(们)好

我的客户有疑问。

数据表描述了从 D +/-到 VCC 的泄漏电流。 (8.3.3引脚泄漏电流)
同样、泄漏电流是否从 USB +/-或 MHL +/-流向 VCC?

此外、USB +/-和 HML +/-的绝对最大额定值是否与 D +/-相同?

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tatsuo-San

    如果开关打开且 Vio 超过 VCC+1V、则 D+/D-/MHL/USB 引脚到 VCC 可能存在泄漏路径。 第8.3.3节对此进行了详细介绍、并提供了一个用于计算泄漏电流的公式。

    请参阅注释(4): 此额定值仅适用于相对于 GND 的 D+/-引脚。 VCC 必须在推荐的2.3V 至4.8V 工作电压范围内供电、OE 引脚必须为逻辑高电平才能适用此额定值。 任何未对 VCC 供电或 OE 引脚不为高电平的情况都必须参考绝对最大额定值表的其余部分。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢你的答复。

    我的−是、即使开关未打开、泄漏电流也会从 D +/μ s 流向 VCC。 (当 D +-is VCC + 1V 时)
    泄漏电流是否有可能在不打开开关的情况下从 MHL 或 USB 流向 VCC?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tatsuo-San

    在这种情况下、MHL 和 USB 接口的泄漏电流均流向 GND、数据表的第6.5节对此进行了说明。

    谢谢

    David