This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:输入抖动规格? 或者、高于阈值的输入必须保持多长时间才能被识别为高电平或低电平?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811976/tic12400-q1-chattering-spec-of-input-or-how-long-does-the-input-above-threshold-must-be-held-to-be-recognized-high-or-low

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400

大家好、

 

您能否回答客户的以下问题?

 

TIC12400-Q1的每个通道输入是否有任何抖动规格?

也就是说、高于阈值的输入必须保持多长时间才能被识别为高电平或低电平? 相反、输入可以忽略多短?

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    TIC12400具有检测滤波器、您可以在该滤波器中将器件的灵敏度调整为"抖动"。  您可以定义  在生成中断之前、输入需要处于相同状态的连续轮询周期数。  如需更多信息、请参阅数据表的第8.3.9.5节。

    谢谢、

    Adam