This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:用于自动协商的硬件块

Guru**** 2776335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779284/dp83822i-hardware-block-for-auto-negotiation

器件型号:DP83822I

大家好、

您可以就以下问题提供意见吗?

我知道10BASE-Te 线路驱动器用于自动协商。 在这种情况下、数据表中描述的哪一个硬件块用于自动协商、或者哪一个不是? 例如、Jabber 块不用于自动协商。  

下面的块是用于自协商还是仅用于10BASE-te 模式通信?

1.降噪  

2.主动链极性检测和校正

3.正常链路脉冲检测和生成

4. Jabber

5.碰撞

6.心跳

7.环回

感谢您的支持。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi-San、

    当配置为10Base-Te 时、器件会发出相应的信号、建立链路并进行数据传输。 我无法理解上述查询的动机、即使用或不使用哪些内部块。
    客户在使用10Base-Te 时有什么问题?


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    感谢您的评论。 此信息可帮助客户、而不是解决问题。 客户认为、如果在自动协商期间使用10BASE-Te 的所有内部块、最终用户可能会在自动协商开始后发现任何类型的异常功能。 否则、在自动协商期间、并不是所有内部块都用于10BASE-Te、最终用户在使用很长时间后可能会发现任何异常功能。 他们的动机是否有意义?

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takeshi-San、


    这些是数据表中概述的针对10Base-Te 和100Base-TX 数据速率的完全特性化产品。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要对此主题进行进一步评估、请打开新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET