This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824166/sn65dsi86-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

您好,

 是否可以使用 SN65DSI86 Qualcomm 平台 MSM8996? 有一位客户需要确认此问题。

非常感谢。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    DSI86支持 Qualcomm  MSM8996。 但我们还需要检查以确保连接到 DSI86的面板的分辨率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David;

    您的回复。

    面板的分辨率为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn

    请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf

    您需要根据面板信息计算最小 DSI 通道和频率。

    谢谢

    David