This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:100Base-TX - 1000Base-T 不工作

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811138/dp83869hm-100base-tx---1000base-t-is-not-working

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

你好 Nguyen

此设计采用1000M 介质转换器。  

 1)铜侧的1000Base-T - 1000Base-X 正常。

                2) 100Base-TX - 1000Base-T 不工作。  


                  PC 可以检测到100Mbps 连接、但链路已断开。

    e2e.ti.com/.../CV4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athur、

    我不确定我是否理解您的问题。

    您正在尝试使用"100Base-TX - 1000Base-T "做什么? 该器件只能以100Base-TX 或1000Base-T 方式进行链路

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nguyen

    因为我们不知道链路伙伴是什么、可能是1000Base-T 或100Base-Tx。

    基于我们需要 Cooper 支持10/100/1000Mbps 的原因、光学器件为1000Base-X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athur、

    1000Mbps 介质转换器专为1000Base-T 至1000Base-X 而设计 基本上、铜缆和光纤的速度都必须为1000Mbps。

    有关介质转换器模式的更多详细信息、请参阅本应用手册中的第1.6和1.7节。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nguyen

    如果设备要支持 Cu:10/100/光纤:1000Bast-x、是否需要 MAC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athur、

      有关 DP83869支持的工作模式、请参阅应用手册 www.ti.com/.../snla318.pdf。 在每种模式下、都有一个方框图、描述了如何将 PHY 的不同接口连接到其他器件。

    此致、

    挂起