This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:该器件是否有助于改善以下条件下的 LVDS 眼图?

Guru**** 2817065 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823462/ds10br150-can-this-part-help-to-improve-the-lvds-eye-diagram-for-below-condition

器件型号:DS10BR150
主题中讨论的其他器件:DS25BR110

您好!  

我的客户正在尝试改进 LVDS 眼图。 由于电缆很长并且希望从接收器侧进行改进、我们的器件是否是解决此问题的合适器件?  

 此外、由于 LVDS 信号也有一些时序要求、我们是否有用于时序校正的相关器件?  

根据我的理解、缓冲器应该只能校正来自 PE 或 EQ 的振幅。

如果我们还具有计时和振幅校正器件、请告知我们。  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS10BR150不包含用于改善眼图张开度的均衡功能。  此应用需要 DS25BR110等器件、该器件可放置在电缆的 Rx 端、有助于打开眼图。  

    客户应用程序的数据速率是多少?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    感谢您的回复、请参阅以下操作条件:  

    1. LVDS CLK:大约40MHz
    2. LVDS 数据:大约300Mbps
    3. FFC (柔性扁平电缆)长度:约40英寸

    您是否需要任何额外信息?  

    请告诉我们、您建议在本例中使用哪一个器件? 它是否仍然是 DS25BR110?  

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供相关信息。  DS25BR110均衡器的数据速率太低、无法成为最佳解决方案。  对于高达300MHz 的频率、您是否具有电缆衰减特性?  在许多情况下、1米电缆不需要均衡帮助即可驱动300Mbps。

    此致、

    Lee