This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电气特性

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785407/pca9306-electrical-characteristics

器件型号:PCA9306

大家好、

在进行直流分析时、我们需要知道 VIH (max)、VIH (min)、VOH (max)、VOH (min)、VIL (Max)、  VIL (min)、VOL (max)、VOL (min)电压。  
数据表中仅提供了典型值。 请分享这些详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rahul、

    数据表中的最大/最小值意味着器件进入测试屏幕以确保所有销售的器件都符合规格、因此数据表中通常会给出典型值。

    "Vol (max)、VOL (min)电压。 "
    Vol 基本上是从器件/主器件的电压加上一些小偏移。 该器件不会重新驱动信号、因此提供 VOL 最大值和最小值毫无意义。 偏移电压取决于 IOL 和基准电压。


    "VIL (最大值)、VIL (最小值)、"
    该器件没有检测到低电平或高电平的内部逻辑、因此该特性对于具有 VIL 规格而言毫无意义。 如果您已将器件配置为进行电平转换、那么一旦您开始拉至 Vref1以下、您将看到输出跟随输入。 我想你可以说 Vil (max=min)是 Vref1…

    "VOH (最大值)、VOH (最小值)"
    该器件不会生成高电平信号、只会传递低电平信号。 此外、I2C 没有 VOH 规格、因此该规格毫无意义。 逻辑高电平由总线上的上拉电阻器被动提供。 因此、如果您需要 VOH (max=min)、则总线的 Vcc 为。

    "VIH (最大值)、VIH (最小值)、"
    该器件没有内部逻辑可用于查找逻辑高电平。 器件的1侧和2侧基本上会在大约 Vref1时停止相互传递低电平。 因此、从某种意义上讲、VIH 将是 Vref1。

    实际上、您可以将 VIH 视为当该器件的导通 FET 进入截止区域(一旦任一端高于 Vref1)、而 VIL 则视为该器件的导通 FET 进入线性运行区域(当任一端驱动低于 Vref1时)。

    我知道这不是您要寻找的准确答案、但鉴于器件的工作方式、您要求的参数对于目录没有意义。

    谢谢、
    -Bobby