This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:RX 信号的最小 Vpp 是多少

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812000/ds125br800-what-is-minimum-vpp-for-rx-signal

器件型号:DS125BR800

大家好

我想确认输入 RX 信号的最小 Vpp 是多少? 根据规范、100mVpp 被定义为空闲阈值、那么我猜此 IC 可能会接收到低于100mVpp 的信号。

让我知道该 IC 的实际最小输入信号(Vpp)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    空闲阈值是指有空闲序列 - K28.5序列/数据模式-正在运行时。 因此、对于实际的数据传输、您也可以使用此图。

    此致、Nasser