This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:发送输出电压控制

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812273/ds125br800-transmit-output-voltage-control

器件型号:DS125BR800

大家好、

DS125BR800有两个问题、您能帮您解释一下吗? 谢谢!

数据表显示"发送输出电压控制:700mV 至1300mV"、是峰间电压还是平均电压?  

2. 对于 Vrx-signal det-diff pp、180mVp-p 是典型值、最小值和最大值是多少?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1)。 发射输出电压实际上是峰间差分电压、这是差分平均电压。

    2)。 这一情况尚未确定。 建议在190mV 之上允许+/-30%。

    此致、Nasser