This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86空白屏幕

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782518/sn65dsi86-sn65dsi86-blank-screen

器件型号:SN65DSI86

尊敬的所有人:

   以下问题、如果有好的建议、谢谢!  

  SN65DSI86  当形成 屏幕保护程序以唤醒屏幕保护程序时,概率为空白屏幕。 发生此问题时、SN65DSI86输出正常。 EN 和 Resst 也正常。

 awaken 屏幕保护程序:

上拉 SN65DSI86 EN。

复位 SN65DSI86。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是1:从屏幕保护程序唤醒屏幕保护程序时出现空白屏幕
    2:当 EN 并复位 DSI86时、它恢复正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是1:从屏幕保护程序唤醒屏幕保护程序时出现空白屏幕。 是的
    2:当 EN 并复位 DSI86时、它恢复正常? 当打印屏幕保护程序以再次唤醒屏幕保护程序时,它将恢复正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小威

    请您分享您的原理图吗?

    您还可以检查 HPD 吗? HPD 是否变为低电平?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    小威

    您是否对此主题有更新?

    谢谢
    David