This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ds125df1610

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811957/ds125df1610-ds125df1610

器件型号:DS125DF1610

您好!

 当我使用0x36=0x30时、DS125DF1610始终显示解锁。 当我将其更改为"00"时、它可以很好地锁定。 但"00"仅用于调试、我是否错过了一些配置?

 寄存器:{0x2F, 0x60, 0x61, 0x62, 0x63, 0x64、0x67}

 值:{0xC6, 0x90, 0xB3, 0x90, 0xB3, 0xDD、0x20}、 //10G     

2F:使用 B6或 C6、行为相同

谢谢

卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里的假设是重定时器输入信号频率不符合重定时器 PPM 容差要求。

    在保持0x36[5:4]=B11时、我建议如下:

    • 确保重定时器输入数据速率恰好为10.3125Gbps
    • 要将 CDR 设置为10.3125Gbps、只需设置0x2F = 0xB6即可。 您还无需通过寄存器0x60至0x63设置手动 CDR 模式值
    • 尝试设置通道寄存器0x64 = 0xFF
    • 尝试通过设置通道寄存器0x2F[2]= 0来禁用 PPM 检查

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师