This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410,计算机显示"USB Device not recognized "

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820928/tusb3410-tusb3410-computer-display-usb-device-not-recognized

器件型号:TUSB3410

您好,

我使用 TUSB3410传输 UART 和 USB 控制台。

原理图如下所示。

当我将 USB 控制台设备插入 TUSB3410时,计算机将显示“USB Device Not Recognized (USB 设备无法识别)”。

因此我测量了电压电平:

VCC#3:3.3V

VDD18:~0.9V

我认为 VDD18电压电平异常。 然后我检查 R1266和 R1262的值。  

R1266和 R1262电阻值正确,如原理图所示。

为什么 VDD18电压仅为0.9V?  TUSB3410是否损坏?  

此外... 我做了一个实验来证明 TUSB3410是否正常或损坏。

我移除了 R1266、R1262和 R1269,然后使用 VREGEN 引脚下拉。

此时、再次测量 VDD18。 返工后,VDD18电压电平约为1.78V。

但我仍然无法获取 USB 设备...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是否为 TUSB3410安装了驱动程序? 下面复制了驱动程序的链接、方便您使用。 您是否还将 WAKEUP_N 脉冲为低电平? 您需要在3ms 内将 WAKEUP_N 脉冲设置为低电平、或在 RI_N/CP 引脚(引脚16)上应用从低电平到高电平的转换。 您似乎没有唤醒设备、这可能是问题的原因。

    http://www.ti.com/lit/zip/SLLC428?jktype=tools_software 

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经为 TUSB3410安装了驱动程序、并且我不会将 WAKEUP_N 脉冲设置为低电平。

    事实上、这一异常问题是五个问题之一。

    其他四个器件正常工作。 (VDD18 = 1.8V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

    我尝试将 WAKEUP_N 脉冲至低电平> 3ms。 问题仍然存在...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    只需确认一下、您还有另外4个 TUSB3410在与无法正常工作的 TUSB3410相同的设置下工作? 如果是这种情况、请接受我的朋友的请求、我们可以将其解决。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasioms、  

    是的、我有5 个 TUSB3410器件。  

    只有1个设备显示“USB Device not recognized (USB 设备未识别)”。  明显的区别是 VDD18。

    我已接受朋友的请求,下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    在我们得出可能损坏的器件之前、再执行几个步骤。 您是否尝试直接为引脚提供1.8V 电压? 您是否还确保正确焊接了它? 此外、该器件是否存在任何明显的外部损坏?

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是否有关于此问题的任何更新?

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaseasmos、

    我在 TUSB3410的电路周围没有发现任何损坏。

    此问题只是一个问题... 接下来、我们计划更换新的 TUSB3410。