This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有高速模式的 I2C 电平转换

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TCA9406EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782572/i2c-level-shift-with-high-speed-mode

主题中讨论的其他器件:TCA9406TCA9406EVM

您好!

我们尝试使用 I2C 高速模式来确定是否可以进行电平转换。 MSP432仅支持3.3V I2C 操作、我们的应用仅支持1.8V I2C 操作、因此如果要测试 HS 模式、我们需要对其进行转换。

我的直觉是、由于主器件中的电流源具有高速模式要求、因此可能无法进行电平转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin、

    对于高速模式、您的目标频率是多少?

    对于 SCL 线路、您可能可以使主器件生成推挽 SCL 脉冲、并使用分立式 FET 进行电平转换。 如果您没有具有在 SCL 上推挽选项的 I2C 库、则下面的 mu 建议仍然有效。

    SDA 可能更棘手、因此使用具有上升时间加速器的器件可能需要这样做、以确保主器件在驱动 dat 线路时不需要灌入大电流。 我建议您拍摄一下 TCA9406。 该器件可在大约30纳秒内将信号驱动为高电平。 尽管该器件旨在支持快速模式增强版、但我怀疑它实际上可以处理高速模式。 (从未尝试过、但很乐意听到您的结果)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    我们的目标速度是每秒3.4兆位。 TCA9406看起来非常有趣、绝对是我见过的最近的一家。 我已经订购了 EVM、并将在外带之前尝试对其进行测试。

    与我们之前看到的情况相比、这种方法的另一个好处是、对于我们也希望在400kHz 3.3V 至3.3V 范围内执行 VCCA = VCCB 的情况、这是很好的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    到目前为止、它适用于我们对将 TCA9406EVM 连接到 EVM 的蓝色线进行的初始测试。 只有室温、但出于我们的目的、这应该是好的。 如果我们在获取新电路板时遇到任何问题、我们将确保打开新的 E2E。