This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:关于 SDA、SCAL 引脚

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811659/tca4311a-about-sda-scal-pin

器件型号:TCA4311A

尊敬的所有人:

我们的客户希望了解 TCA4311A 和 LP5211中的 SDA、SCL 引脚。

请回答以下2个问题。

您能否告诉我们 P5521和 TCA4311A 中的 SDA 或 SCL 引脚与 GND 之间是否存在齐纳二极管(ESD 对流元件)等保护元件?

2.

上图中所示的红色框中包含的数字是否基于 GND?
例如、如果 TCA4311A 中 Vcc 的电势= 6V 且 GND 为10V、则逻辑引脚的实际电压范围是否为9.7V 至16.3V?

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、
Y. Ottey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Y. Ottey、

    我可以从 TCA4311A 的立场发言。

    1) 1) TCA4311A 确实使用 ESD 保护。 我们确实有二极管、如果器件以特定方式偏置、这些二极管将导通。 (我相信这正是您要问的问题)。 不过、我们不使用齐纳二极管。

    2) 2)根据我的理解、由于您要将引脚的 GND 设置为10V、因此基准点现在更高。 这意味着、如果对 Vcc 施加6V 电压、则两者之间的差值将为-4V。 该负电压基准将导致 ESD 单元的二极管导通、并且由于两个基准点之间没有电流限制(低阻抗路径)、二极管可能会损坏器件。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Boddy。

    感谢你的答复。

    对于2)、Vcc = 16V 的情况如何?

    当 Vcc = 16V 且 GND 为10V 时、逻辑引脚上的电压是否会从9.7V 变为16.3V?

    此外、对于 TCA4311A、当 GND 为10V 时、实际 I2C 总线电压范围的绝对最大额定值是否为9.5V 至17V?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ottey、

    您所要求的是有一点风险、因为您必须确保信号不会超出基准范围、否则它们将会中断、这包括瞬态电压摆幅。

    如果基准电压为10V、则绝对最大 I/O 电压将介于9.5V 至17V 之间。 理论上、您可以这样做、但正如我说过的、您必须确保所有电压都不会超出限值、否则可能会发生损坏。

    是的,从技术上讲,你可以做这项工作。。

    -Bobby