This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TUSB1002A 规格问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821844/tusb1002a-tusb1002a-spec-questions

器件型号:TUSB1002A

你(们)好,先生  

  1. 如何使用 CFG EQ 调整眼图 Patten?
  2. 我们不会对表3进行重新讨论。 VOD 线性范围和直流增益,是否全部默认为900mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 SLLA406 TUSB1002A 配置指南、

    仅设置1-4为900mv、9-16为1200mv。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.cfg 仅影响眼图的直流分量。 更改 TUSB1002A 的最小范围将影响提供的 EQ、并会尾增加抖动。  

    2.可通过上拉和下拉电阻器配置 CFG 引脚。 在器件复位时、这些引脚会进行轮询、"默认"设置基于此设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik Barton57

     如何 修改振幅 和抖动?

    案例1:如果振幅太小、我可以对  其进行哪些调整?

     CASE2:如果抖动太大、我可以对其进行哪些微调?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有多种因素会影响眼图幅度和眼图抖动。 TUSB1002A 旨在补偿影响眼图振幅而非眼图抖动的因素。 此补偿是通过 TUSB1002A 的均衡设置完成的。 直流增益有助于解决眼图中的任何直流损耗问题、而线性范围设置是我用来使均衡功能在正确的区域内运行的。 此设置应与转接驱动器的预期输入相对应。 我建议使用1200mVpp 的线性范围。 这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barton57

     您能否 支持 有关 CH1_EQ1、CH1_EQ2、CFG1、CFG2、MODE 的设计设置?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barton57

    您可以建议默认设置吗?

     尊敬的 Barton57

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认设置是根据应用以及前置通道和后置通道的预期损耗选择的。 有关这些主题的更多信息以及如何配置 TUSB1002A、请参阅以下链接。 我相信这将使您能够为您的应用选择正确的设置。

    http://www.ti.com/lit/an/slla406/slla406.pdf

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/719929