请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848I 尊敬的 E2E:
在 EMI 辐射发射测试期间、我们将获得600MHz 的线路噪声。
我们使用的 DP83848I 与带有集成变压器的 RJ45连接器(脉冲 JX10-0061NL)耦合。 建议在 PULSE 网站上提供 IC 设计参考时使用此连接器。
请帮助您找到此问题的解决方案吗?
感谢你的帮助! 如果您需要更多信息、请告诉我。
FC