This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:PCB 布局

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811553/sn65hvd232-pcb-layout

器件型号:SN65HVD232

尊敬的先生:

我们的客户正在使用 SN65HVD232、他们想要询问一些有关 PCB 布局的问题。

差分信号是否存在长度限制? (CANH/CANL)。 PCB 布局的最大长度是多少?

线对到线对 信号的最小距离是多少? 对等信号的最小距离是多少?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CK、

    通常、在1Mbps 时、CAN 总线的最大长度为40m。 速度越快、该长度就越短。 在 PCB 上、除非是非常大的 PCB、否则不会有任何限制、设计人员只需记住 CAN 总线的阻抗匹配、 并确保使用 PCB 布局软件中的差分布线工具对 CANH 和 CANL 信号进行布线。 这将有助于确保它们的长度相同、从而最大限度地减小任何时序差异。

    我不确定我是否理解您的第二个问题。 线对到线对和线对到其他信号是什么意思?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的支持。

    我知道 CANH 和 CANL 的长度应该尽可能的一样。 但是、CANH 和 CANL 之间是否存在长度差规格? 客户希望了解此最大值。

    2.对到对意味着如果我有两个或更多的差分对、这两个差分对之间可以接受的最小距离是多少? 线对到其他意味着该差分对与同一层中的其他高速信号之间可以接受的最小距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CK、

    1. CANH 和 CANL 走线之间没有长度差规格。 通常、对于 PCB、您可以假设顶层每英寸布线的延迟/速度为180皮秒。 如果 CAN 数据速率为1Mbps、则意味着一个位宽为1微秒、即100万皮秒。 因此、即使 CANH 和 CANL 之间存在一整英寸的差异、其中一个信号也会延迟~180皮秒、即1Mbps 时的位宽~1/50A。 理想情况下、您希望 CAN 总线布线具有较短、对称且长度相等的特性、但如果这是不可能的、只需知道、在 CAN 等数据速率较低的情况下、您可以承受一些非最佳 CAN 总线布线布局。
    2. 我不确定具体的规格、但串扰是由这些高速信号中的开关电流产生的磁场引起的。 然而、由于 CAN 是差分的、相等和相反的波形将相互抵消、从而减少它们在其他情况下会产生的大量 EM 噪声。 我的建议是在信号布线之间留出足够的距离 t 使用连接到接地网的覆铜填充空间。 此外、在总线上放置高频滤波器组件(小值陶瓷电容器、共模扼流圈)、以最大限度地减少从总线传播的噪声量。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、