This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:建议使用 TI GUI/PROFINET EVM 进行 DP83849抖动测试

Guru**** 2848150 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783738/dp83849i-do-yo-suggest-the-ti-gui-profinet-evm-for-dp83849-jitters-testing

器件型号:DP83849I

尊敬的先生:

建议使用 TI GUI/ PROFINET EVM 进行 DP83849抖动测试  

但斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    您能澄清一下您要做什么吗? 您希望执行哪种抖动测试?

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung。

    到目前为止。 DP83849IF 计划进展顺利、与汉诺威博览会见面。

    它通过 PROFINET RT 测试(距离>10km),但未通过 IRT 测试。

    他们希望检查 IPC 协议 Portinet、EtherNet/IP、EtherCAT、POWERLINK、SERCOS.connection 上的周期时间/抖动

    谢谢、您指导我们的工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    您可以参阅以下应用手册来检查 DP83849器件的抖动性能: www.ti.com/.../snla266.pdf

    此致、

    Hung Nguyen