This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:可与 DDR SPD 连接

Guru**** 2538460 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812138/tca9800-it-can-connect-with-ddr-spd

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件: TCA9617A

大家好、

我的客户现在正在使用 TCA9617A、他们认为 VOL 0.5V  对他们来说太高了、想要更改为 TCA9800、但我们想检查它是否可以 与 DDR SPD 连接、似乎不能用于 B 侧内部电流 源。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否有一个示例从器件/器件(数据表)、您在其中将其称为 DDR SPD? 我假设您正在讨论 DDR4 EEPROM?

    通常、I2C 从器件会尝试满足 I2C 要求的泄漏电流小于10uA、因此在运行期间、IEXT-O 应小于10uA。 如果器件符合 I2C 标准、则我们不应该看到这方面的问题。 如果从器件具有内部上拉电阻器、我们可能需要小心谨慎。

    如果您可以提供 I2C 总线上系统/器件的更详细的方框图、我们可以确认 TCA980x 是否正常工作。

    -Bobby