This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TUSB212:提供 TUSB211 &放大器的 HSpice 模型;TUSB212

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810659/tina-spice-tusb212-provide-the-hspice-model-of-the-tusb211-tusb212

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件:TINA-TITUSB211

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

您是否可以帮助 我们提供 TUSB211和 TUSB212的 HSpice 模型? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我的朋友的请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    已接受朋友请求。

    下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程将通过关闭线程的私有消息来处理。