This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:RGB 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824055/ds90cf386-rgb-issue

器件型号:DS90CF386
主题中讨论的其他器件: DS90C385A

您好!

我使用的是 DS90CF386。 我对此芯片有一些疑问。 请帮帮我。

LVDS 至 RGB 的输入数据和时间序列 是1:1还是7:1?

2、LVDS 输出电压电平为2.5V、DS90CF386的输入必须为2.5V 还是3.3V?

3、这块芯片是否有用户指南?

4、芯片将通过输入输出相同的数据? 还是输入数据必须采用正确的格式?

谢谢。

Kevin Xion