This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:它能否支持26AWG/20m 电缆?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783529/tmds181-can-it-support-to-26awg-20m-cable

器件型号:TMDS181

你好

我们开发了 HDMI 扩展电缆、要求如下:

HDMI 2.0 6Gbps、 4k2k@60Hz  

2、电线规格:  A.26AWG/20m 、  TMDS181安装在20m 电缆的中间、 RX 侧和 TX 侧均为10m。

             b. 24AWG/30m、 TMDS181安装在30m 电缆的中间、 RX 侧和 TX 侧均为15m。

TMDS181能否满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse

    这两根电缆是否存在插入损耗? 您还可以获取 TMDS181 EVM 并直接评估电缆性能。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse

    你有更新吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入损耗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse

    插入损耗是指进出给定电路或进出组件时的信号损失。 如果您的信号处于100%进入组件、并且输出存在损耗、则它被称为插入损耗、以分贝(dB)为单位进行测量。

    谢谢
    David