This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:双通道输入的同步要求

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785275/sn65dsi86-synchronization-requirements-for-dual-channel-input

器件型号:SN65DSI86

在左/右工作模式下、输入通道必须如何同步?

例如、如果 B 通道落后于 A 通道1/4条线、这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian

    当同时使用 DSIA 和 DSIB 通道时、SN65DSI86要求将每个有效行上的像素分解为 DSIA 上的奇像素和 DSIB 上的偶像素、或 DSIA 上的左半部分行和 DSIB 上的右半部分行。

    对于通道 A 和通道 B 之间的偏差、t sk (A_B)< 3像素(18BPP 和24bpp 格式对应72个 HS 时钟)。 请参阅数据表的图15。

    谢谢
    David