This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825能否支持 TMS320F28377平台?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785338/dp83825i-can-dp83825-support-tms320f28377-platform

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825

大家好:

  我们的客户在 TMS320F28377上使用 W5300作为 PHY 解决方案、我们需要检查 DP83825是否可以用于 TMS320F28377? 或任何其他替代产品? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83825是以太网物理器件。 它没有集成以太网控制器、MAC 和 TCP/IP。

    W5300集成了以太网 MAC 和控制器。 但是、如果 W5300仅与 TMS320F28377搭配使用作为 PHY、则可由 DP83825替代。

    此致、

    Hung Nguyen