This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:SGS 报告

Guru**** 2510325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778704/tpd1e6b06-sgs-report

器件型号:TPD1E6B06

尊敬的 TI 支持:

 

我们的客户重庆川一希望 TPD1E6B06DPLR 的 SGS 报告。 客户是我们的主要大众市场客户。

 

请提供此报告吗? 谢谢。

Kevin Xion



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您必须为 SGS 报告输入客户信息请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    请参阅以下信息。
    客户名称:重庆四川仪器微电路有限公司
    项目:粒子检测器
    MPN:TPD1E6B06DPLR
    EAU:100K

    谢谢。
    Kevin Xion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我发送电子邮件、以便我们不会在主题中添加信息