This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:支持 UART 1.8V CMOS

Guru**** 2927830 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221E, TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812081/trs3221e-support-uart-1-8v-cmos

器件型号:TRS3221E
主题中讨论的其他器件: TRS3122E

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TRS3221E 是否支持 UART 1.8V CMOS 电平?

如果没有、我们是否需要参考 TRS3122E?  但实际上、我们只需要1个 TX/RX。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    否、TRS3221E 不支持1.8V IO;适用于3.3V 或更高的逻辑电平。  对于该应用、TRS3122E 将是更好的选择。  您可以将未使用的 Rin、ROUT 和 DOUT 端口保持悬空、并将未使用的 DIN 端口连接到0V 或1.8V

    最大