This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV86T:DS34LV86TM、DS34LV87TM、SN74LVC16245AZQLR 的热性能信息和 Tjmax

Guru**** 2639445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811014/ds34lv86t-thermal-information-and-tjmax-of-ds34lv86tm-ds34lv87tm-sn74lvc16245azqlr

器件型号:DS34LV86T

您好、E2E、

你好。

我们的客户正在寻找 DS34LV86TM、DS34LV87TM 和 SN74LVC16245AZQLR 的热性能信息(Theta JC、Theta JB)和 Tjmax。

感谢您的支持、并提前感谢您的帮助。

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我将 在几天内请求数据并更新您。

    顺便说一下、您能否在单独的帖子中发送 SN74LVC16245AZQLR 的请求? 它听起来可能很奇怪、但它会让您更快地获得适当的支持。

    此致、

    Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、


    感谢您的建议、SN74LVC16245AZQLR 确实属于逻辑论坛。

     DS34LV86TM 和 DS34LV87TM 的热性能数据是否有任何更新?

    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    这是数据。

    DS34LV86TM:

    Theta JC、顶部:33.1

    Theta JB:32.4.

    DS34LV87TM

    Theta JC、顶部:35.7

    Theta JB:35.5

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

      DS34LV86TM 和 DS34LV87TM 的 Tj 最大值是否与 150°C 的最大存储温度相同?

    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    Tj 最大值可能是。 但是、正如我说过的、 该值 依赖于过程。 该器件需要满足 Tj max 下的所有规格

    此致、

    Hao