This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:多个 TCA9535应用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824188/tca9535-multiple-tca9535-application

器件型号:TCA9535

大家好、团队、

我有一个简短的问题。

我有三个 TCA9535、并希望通过连续访问每个 TCA9535来读取每个端口0和端口1

访问其他 TCA9535时、是否需要发送一次停止条件? 还是发送重启都可以?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    我认为执行重新启动条件应该起作用。 我们的 I2C 开关确实需要停止条件、但 I2C IO 扩展器没有此要求。 我还查看了较旧的 IO 扩展器的状态机流程图、没有看到任何显示器件需要发出停止条件的内容。 如果您在从站之前否定了从站、则重新启动可能会起作用。

    -Bobby