This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:USB 集线器通过 USB-IF 认证

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785152/tusb8042-usb-hub-pass-usb-if-certification

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件: TUSB8044A

大家好、

TUSB8042是否通过了 USB-IF 认证?

如果没有、通过的另一个 USB 集线器是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiffany

    您可以在 USB.org 网站上检查认证。 请注意、在器件发布时、TUSB8042是兼容的。 自那时以来、USB-IF 进行了几次小的规格更改、为了更好地与这些更改保持一致、我们建议使用 TUSB8044A 集线器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    再次确认您的意思是否是 TUSB8044A 已通过 USB-IF 认证?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiffany

    是的、TUSB8044A 已通过 USB-IF 认证。

    谢谢

    David