This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33-EP:高阻态输出状态

Guru**** 2928580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810653/sn65lvds33-ep-high-z-output-state

器件型号:SN65LVDS33-EP

您好、E2E、

美好的一天!

我只想确认、确保输出端处于高阻抗状态的唯一方法是为器件供电并禁用输出。
当器件未通电时、输出有什么作用、输出是否可能有一条 GND 路径?

感谢您的一贯支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    请参阅高度相关的帖子。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的回答。 这会有所帮助。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    如果您的问题得到了解答、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水