This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:端口 B 类

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/784636/tiol111-port-class-b

器件型号:TIOL111

你(们)好

很抱歉、我不熟悉 IO-LINK。

您是否有支持 B 类类型的 IO-Link 参考设计?

我们是否需要特殊的 IO-Link 器件收发器来支持 B 类类型?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道专门实现 B 类端口的任何 TI 参考设计。 但是、对于 A 类或 B 类、IO-Link 器件收发器没有区别、因此无需进行特殊选择。 相同的收发器可用于任一端口类型。 端口的不同之处在于连接器额外未使用引脚的使用方式更具系统级。

    对于 IP65级的连接技术、一个可能的连接器是5引脚 M12插头连接器。

    对于端口 A 类和 B 类、引脚1用于 L+、引脚3用于 L-、引脚4用于 C/Q IO-Link 收发器(如 TIOL111)通常仅连接到引脚1、3和4。

    对于端口 A 类(A 类)、未指定引脚2和5的功能、制造商定义了这些功能。 引脚2通常分配一个额外的数字通道。

    对于端口 B 类(B 类)、提供了一个额外的电源电压、适合用于连接功率需求增加的器件。 引脚2和5用于提供额外的(电隔离)电源电压。

    因此、如果系统使用 B 类端口、则收发器将连接到与 A 类端口相同的连接器引脚、引脚2和5将用于传感器等其他器件的第二个隔离电源电压、 或传动器等。

    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan

    感谢你的答复。

    我绘制简单的系统图像。

    如果 MCU 用于 IO-Link 通信和其他控制、则应隔离由其他源提供的 MCU 到器件的 IO。

    我对端口 B 类的理解是否正确?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的理解通常是正确的、但我认为这在某种程度上是特定于系统的、并且可能因系统而异。  

    根据 IO-Link 规范、IO-Link 主站应为端口 A 类提供每个端口200mA 的电流、即传感器和电子器件的电源(L+)。  对于传感器和低电流模块、此200mA 电流足够大。  模块上通常有一个 LDO 或直流/直流来产生较低的数字电压、即24V L+电压提供3.3V 或5V 电压、从而为 MCU 和传感器器件供电。  TIOL111-5和 TIOL111-3具有分别产生5V 和3.3V 电压的内部 LDO。

    对于端口 B 类、有一个用于更高电流器件(例如传动器)的第二电源可用作示例。  IO-Link 规格未指定此电源的最大电流、仅受连接器额定值的限制。  然而、在主数据表中、它们通常为这个传动器电源电压指定一个最大总电流、此电流不能在所有端口上超过总电流。

    我通常认为端口 B 类中的这个传动器电源是电隔离的、但我会推迟到主器件数据表进行确认、因为我可以看到它们可能无法与主器件内部的 L+源电源完全隔离。  如果您选择了电隔离的主器件、并且您希望在 MCU 和传动器或其他由隔离电源供电的器件之间保持隔离、那么我会说控制 IO 也应该是隔离的。  但这实际上取决于系统要求、并使用支持隔离的主器件和组件进行设计(如果需要)。

    我个人不知道隔离对于 B 类而言是强制性的、或者隔离对于某些隔离而其他隔离则是可选的。  我看到的文档指出这通常是电隔离的、我假设有些是隔离的、有些不是隔离的、这就是我建议您检查主数据表以进行验证的原因。

    此致、
    Jonathan