This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有 RS485转 UART IC? (2至2、而不是4至2)

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824170/does-ti-have-an-rs485-to-uart-ic-2-to-2-not-4-to-2

主题中讨论的其他器件:TL16C752DTHVD1500

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

TI 是否有 RS485转 UART IC? (2至2、而不是4至2)

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    我们没有专用芯片来解决此问题、但将 TL16C752D 等 UART 器件与 THVD1500等 RS-485收发器结合使用会很简单。  TL16C752D 数据表的图28和29显示了一些示例连接。  如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大