This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:每个 VDD 和 VDDIO 的平均电源电流

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781463/sn65lvds822-average-supply-current-of-each-vdd-and-vddio

器件型号:SN65LVDS822

大家好、

我的客户希望分别知道 VDD 和 VDDIO 的平均电源电流。

当 VDD = 3.3V 且 VDDIO = 1.8V 时、是否有每个电源的平均电源电流数据。

fclk 为40MHz。 如果没有数据、设计估计值对我们很有帮助。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    我们没有该确切条件的数据。 我检查了设计、很遗憾、他们也没有估算值。

    但是、图21中的图形显示了 Vdd+Vddio 在0至60MHz 范围内的总电流消耗。 客户可以使用它吗? 图中的电压值相同、如果其中一个电源为1.8V、电流消耗将低于所示值。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    客户不需要知道 VDD+VDDIO 的总电流消耗、而是每个 VDD 和 VDDIO 的电流消耗。

    VDD 和 VDDIO 的电流消耗之间的比率是多少?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    我已经与设计人员进行了检查、我们似乎没有单独的 Vdd 和 Vddio 数据。

    此致、
    I.K.