This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:该工具可帮助我们将 CFG 文件传输到 BIN 文件

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823888/ds100kr401-what-is-the-tool-can-help-us-to-transfer-the-cfg-file-to-bin-file

器件型号:DS100KR401

我们可以保存 CFG 文件,但使用什么工具可以帮助我们将 CFG 文件传输到 EEPROM 的 BIN 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我们的 Sigcon Architect 工具以十六进制格式保存 EEPROM 数据。  通常、EEPROM 编程工具将具有内置转换软件 或"另存为"函数、以生成"文件。  如果您没有此功能、我相信如果您附加了 Sigcon Architect 的文件输出、我们可以为您创建 bin 文件。

    此致、

    Lee