This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT23:VIH、VIL、VIHMR

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822819/sn65lvelt23-vih-vil-vihcmr

器件型号:SN65LVELT23

您好!

我知道 VIH、VIL 和 VIHMR 是下图中的电压电平。
正确吗?



此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San

    图是正确的。 两个重要参数是 VPP 和 VIHCMR、请确保输入信号可以满足这两个要求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    我想提出其他问题。

    我不明白 VIHMR 的定义。

    我相信 VIHCMR 是差分输入信号的中间值、范围1.2到 Vcc 是否正确?
    而且、我知道有必要输入一个将输入摆幅保持在 VPP 范围内的信号、它是否正确?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San

    VIHMR 最小值为1.2V、最大值为3.3V。 共模范围在差分高输入电平上设置了上限和下限。  

    输入信号摆幅必须在 VPP 范围内。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    这是否意味着 VIH 和 VIL 只是测量数据、而不是范围的定义?
    VIHMR 如何确定上限和下限?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUo-San

    VIHCMR 下限和上限由器件类型决定。  

    差分信号电平被指定为 Vpp 和 VIHCMR、这是需要满足的两个参数。

    谢谢

    David