This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:将 USB 主机连接至下行端口

Guru**** 2539670 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785019/tusb8020b-connecting-a-usb-host-to-downstream-port

器件型号:TUSB8020B

您好!

如果 USB 3.0主机连接到下行端口、而 USB 设备连接到上行端口、会发生什么情况?

此接口是否起作用? 如果不是、这有哪些限制?

是否有任何方案可以将2个双卷 USB 端口连接到另一个双卷 USB 端口?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvaraj、

    您需要实现支持角色交换的 USB 集线器。 TI 集线器不支持角色反转。 您描述的实现将不适用于 TUSB8020B。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    下行端口1连接到 USB3.0器件、下行端口2连接到 USB 2.0器件时、主机处理器和 USB 集线器上行端口之间的链路速度是多少?

    连接到下行端口1的3.0器件是否会发生带宽限制?

    注:

    主机处理器有一个 USB 3.0端口。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvaraj、

    USB 3.0电缆实际上有两条独立的总线:USB 3.0和 USB 2.0。 主机和集线器通过两条总线进行连接、USB 2.0和 USB 3.0之间没有转换、信令是完全独立的。

    此致、
    JMMN