This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:有关 DS90CF386 (抖动规格)的查询

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811043/ds90cf386-inquiry-about-ds90cf386-jitter-specification

器件型号:DS90CF386

尊敬的支持中心:

还有四个问题。

Q1)如果时钟频率不是85MHz、抖动范围是否会与85MHz 相同?

      例如、25MHz、54MHz、65MHz。

Q2) DS90CF386是否支持扩频时钟?

Q3)如果启用了扩频时钟、我们是否需要符合抖动标准(150ps)?

Q4)数据表中有两条关于抖动的陈述、我们应该判断哪条陈述?

[6.6开关特性]:时钟抖动(小于150ps)。

     [图13. 接收器 LVDS 输入偏斜裕度]:周期到周期抖动取决于 Tx 源。 频率为85MHz 时、时钟抖动应保持在小于250ps 的水平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我以为我回答了这个问题、但再次检查、我看不到我的回答。

    在回答您的问题时:

    Q1)抖动范围将与85MHz 不同

    Q2)如果未在数据表中说明、则不支持

    Q3)是

    Q4)遵循:[6.6开关特性]:时钟抖动(小于150ps)。

    此致、