This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220在 DRP 模式下、ID 引脚电平不正确

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816036/hd3ss3220-hd3ss3220-in-drp-mode-id-pin-level-is-incorrect

器件型号:HD3SS3220

大家好、我将 HDSS3220设置为 DRP 模式。 当我不插入 type-c 时、CC1和 CC2的电压为0.2V、ID 引脚为低电平。

插入 type-c 后、CC1和 CC2引脚的电压约为1.7V、但电平不稳定。 此时、ID 引脚处于高电平。

此结果似乎与数据表第四页上的 ID 引脚说明不匹配。

请帮助证明这是否正常。 连接到下面的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高国

    请移除 C934和 C935、因为它已偏置在 TX1P/N 和 TX2P/N 上

    2. USBS1_VBUS 上是否有电源开关?

    3.是否将 HD3SS3220插入主机或设备?

    4.插入 Type-C 时、您是否看到 CC1和 CC2电压均为1.7V?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复:
    USBS1_VBUS 上没有电源开关、直接连接到外部 Type-C 上的5V 电压
    3.插入 type-c 时,HD3SS3220连接到 PC 主机。
    4.插入 type-c 时、CC1和 CC2的电压约为0.4v。 当未插入 type-c 时、CC1和 CC2的电压在1.9v 和1.2v 之间跳转。
    以上数据来自未删除的 C934和 C93

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高国

    HD3SS3220是 GPIO 模式还是 USB 模式?

    您确实需要在 USBS1_VBUS 上使用电源开关、以确保先关闭电源、然后在 USB Type-C 规范中建立连接后启用电源。  

    但是、当插入 Type-C 时、您只能看到其中一个 CC 通道上的电压变为高电平。 处于较高电压的 CC 引脚指示插头的方向。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据提示、如果您想先断开 USBS1_VBUS、应如何设计电路。

    我现在遇到的问题是、ID 引脚未指示正常、如数据表中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高国

    当 HD3SS3220器件配置为 DRP 时、ID 引脚用于指示何时连接已发生。 USB 控制器可以使用此引脚来确定何时作为 USB 主机或 USB 设备运行。 当这个引脚被驱动为低电平时、USB 控制器作为主机运行、然后通过一个外部电源开关启用 VBUS。

    当 HD3SS3220连接到 PC 时、它充当 UFP、而不是 DFP。

    但是、当插入 Type-C 电缆以指示电缆方向时、CC1或 CC2都为高电平、CC1和 CC2上的电压不能都为高电平。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高国

    您是否对此主题有更新?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍在测试、 根据数据表进行设置后、我对应用有了新的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高国

    感谢您的更新。 我现在将关闭该线程、您可以通过回复此线程或创建新线程来重新打开它。

    谢谢

    David