This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:关断功耗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824022/ds80pci402-power-down-consumption

器件型号:DS80PCI402

parade 解决方案 PS8559每个 IC 的断电功耗为1.65mW、因此它们的4通道功耗为3.3mW。 在 mW 级别、DS80PCI402的断电消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    数据表中未显示 DS80PCI402断电规范。  断电时的典型功耗为35mW。

    此致、

    Lee