This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223E:功能表

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783618/trs3223e-function-table

器件型号:TRS3223E
主题中讨论的其他器件:TRS3223MAX3223

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TRS3223并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我对功能表有疑问、

(1)当 FORCEOFF=L 时、只有 DOUT 变为 Z。ROUT 不是关系。

(2)当 EN=H 时、只有 Rout 为 Z。dout 不是关系。

(3)我认为功能表是错误的。

该表介绍了输出 DOUT、但这是针对接收器的、它应该是输出 ROUT。

此外、MAX3223数据表是输出 ROUT。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    感谢您指出这一点。 正确、它应该在接收器函数表中为"ROUT"。 我将修复数据表。

    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我知道 EN 与 DOUT 无关、与 ROUT 相关。
    DOUT 由 FORCEON 和 FORCEOFF 控制。

    我将与客户分享您的信息、并期待更正数据表。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一