This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:与 RM68120 LCD 屏幕对接时需要帮助

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811511/tfp401a-need-help-interfacing-with-rm68120-lcd-screen

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401

我从 Adafruit 购买了 TFP401电路板:  

除了最后4个引脚外、40引脚接口与我的显示屏几乎相同(使用 RM68120控制器芯片)  

根据 RM68120数据表。 我需要将复位脉冲应用到连接到接地端的 RESX 引脚(引脚38) SCL (引脚39)和 CS (引脚37)、但仍然不工作、屏幕为空白(黑色)、带背光  

我使用了外部 Atmega328p 来生成复位脉冲。

我不熟悉 LCD 接口、请帮助我完成该项目的工作(复位电路、另一个 IC。。。)

这是 TFT LCD 的40引脚。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    您的问题似乎特定于您的显示屏。 我们可以帮助您解决有关 TFP401的问题、但您需要联系显示器制造商以了解有关显示器的任何问题。  

    此致、

    I.K.