This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E007:您是否有用于 CAN 接口的 ESD 保护器件?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811643/tpd2e007-do-you-have-any-esd-protection-part-for-can-interface

器件型号:TPD2E007

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找 CAN 接口的 ESD 保护部件。

您是否有用于 CAN 接口的 ESD 保护部件?

是否可以使用 TPD2E007?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否此器件不能用于 CAN。

    我们没有针对 CAN 的分立式 ESD 保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cameron、

     感谢您的回复。

     我知道 TPD2E007不能用于 CAN 接口、TI 也没有用于 CAN 的任何 ESD/浪涌保护 IC。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。