This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV017A:热性能信息

Guru**** 2878480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811848/ds90lv017a-thermal-information

器件型号:DS90LV017A

大家好、

我们有一位客户希望获得 DS90LV017ATM/NOPB 的最大结温和热阻(θ ja、JB 或 JC、以二者中的哪一个可用)

希望您作出响应。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felipe、

    DS90LV017ATM/NOPB 的热参数如下:

    θ JA 高 K: 122.
    Theta JC、顶部: 68.3.
    Theta JB: 62.3.
    PSI JT: 18.7.
    PSI JB: 61.8.

    该器件未指定最高结温、但我相信它是125C。 请注意、由于功耗很小、由于自发热、结温上升到高于环境温度的水平非常小。

    此致、

    相位