This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:差分输入交流耦合

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1218EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811009/lmh1218-differential-input-ac-coupling

器件型号:LMH1218

您好!

 LMH1218在差分输入 IN0+和 IN0-端需要4.7uF 交流耦合电容。 它是否可以放置在传输线上的任何位置、或者更喜欢靠近 LMH1218。 请提供建议。 下面是我的当前配置。

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    最好将其放置在非常靠近器件或阻抗变化较大的位置-大约100mil。 这是因为封装寄生会导致阻抗下降。 由于 器件封装、交流耦合电容器引起的阻抗压降可能会被更大的阻抗压降放大。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

     下面是在 LMH1218差分输入 IN0+/IN0-(引脚11和引脚12)处捕获的眼图。 #1 -未安装、#2 -已安装设备。 您可以看到安装的器件会出现显著失真。 您是否认为这可能是由于4.7uF 交流耦合电容器远离器件(约6英寸)而造成的?

    1-未安装 lmh1218 (具有外部100 Ω 终端)

    2-安装了 lmh1218

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我认为远离交流耦合电容器不会导致这种情况。

    一个问题是、在这种情况下、LMH1218的75欧姆输出可提供纯净的视频信号? 如果您将 LMH1218 75欧姆连接到显示器或视频分析仪,一切看起来都很好?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

     下面是连接 到 PHABRIX 的 LMH1218 OUT0+(75欧姆)的输出

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1)。 我仍然看不到图像。 那么、在这种情况下、我想 Phabirx 无法解码视频吗?

    2)。 请确认您正在发布或使用 数据表和编程指南中注明的完整初始化序列。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、纳斯、

    希望这次可以看到图像、视频是由 Phabrix 解码的、但未达到抖动 SMPTE 标准100kHz。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../phabrix_5F00_sdi_5F00_100khz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    看起来不正确。 您将获得1.15UI 的校准抖动。 我建议您可以获取我们的 LMH1218EVM 之一进行关联并检查/关联您自己的结果。  我预计抖动会小得多。

    另一件可以尝试的事情是,使用干净的实验室电源时是否会看到类似的结果? 我们应该尝试查看此额外抖动的来源。

    此致、Nasser