This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:具有默认 VID 和 PID 的 USB 标识认证

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821404/tusb8041-usb-logo-certification-with-default-vid-and-pid

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

您好!

是否可以在 TUSB8041中获得具有默认 VID 和 PID 的 USB 标识的 USB 认证?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以、但 会检查并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    默认的 VID/PID 可与 TUSB8041配合使用、但请注意、TUSB8041没有获得 USB 标识所需的所有最新 USB 3.2规范更新。  TUSB8042A 与 TUSB8041兼容并具有这些更新。  您可以在此处找到转换指南:

    http://www.ti.com/lit/an/slla445/slla445.pdf

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复。
    我认为 TUSB8041仅支持 USB3.0。  从现在起、用户还不能获得 USB3.0的 USB 标识?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    USB-IF 仅对最新版本的规范(TUSB80xx 为 USB 3.2第1代)进行测试、不对 USB 3.0或 USB 3.1进行传统测试。

    此致、

    JMMN