This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:2个 PCIe 至4个 USB

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811293/tusb7340-2x-pcie-to-4x-usb

器件型号:TUSB7340
主题中讨论的其他器件:TUSB7320

尊敬的团队:

客户正在寻找 2个 PCIe 转4个 USB。

目前使用 PI7C9X440SL 、即仅1x PCIe 至4x USB。   

你有什么建议吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 tusb7320、即1x pxie 到2x USB、它们是否可以使用两个 tusb7320?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

    感谢您提供相关信息。

    因为要求 USB2.0和 TUSB7320支持 USB3.0、所以需要更多的引脚。
    是否仅提供产品支持 USB 2.0?

    BTW、TI.com's USB 产品系列很奇怪。

    我无法筛选 TUSB7320、您能否检查它?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转到电子邮件讨论。