This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:TL16CP754C 输入电压容差...

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810334/tl16c754c-tl16cp754c-input-voltage-tolerance

器件型号:TL16C754C

大家好、

 TL16CP754C 在3.3V 以下供电时是否可以安全地与由5V 供电的 RS485收发器连接。

由于这个芯片可由1.8V、3V3或5V 供电、我只想知道它在输入上是否可耐受5V 电压。

非常感谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、P45000、

    虽然 TL16CP754C 可耐受5V 电压、但它具有 ESD 单元、后者会对体二极管进行反向偏置、并实际上会使器件的 Vcc 发生偏移。 因此、如果您在其中一个引脚上放置一个5V 逻辑、我希望3.3V 线路的 Vcc 升至大约4.3V。 如果使用该电压轨的任何东西不能承受该电压、则该移位可能会损坏该电压轨。

    因此、我建议在连接我们的器件和 RS485收发器时放置一个电平转换器。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回答。

    您是否可以为我提供 ESD 单元的内部输入结构?

    非常感谢你的帮助。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil、

    很抱歉、我直到现在才看到您的后续问题。

    我们无法披露器件的内部结构。

    抱歉、

    -Bobby