This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:询问有关更换 CAN 收发器的建议

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811667/tcan1042h-asking-for-advice-on-can-transceiver-replacement

器件型号:TCAN1042H

各位专家、您好!

我的客户正在尝试将 MAX3053ESA+T 替换为 TACN1042。 您是否知道我们是否应该在直接更换时注意到任何问题?

希望您可以为我列出一两个列表(如果有)。

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    TCAN1042在引脚5上没有关断模式、在引脚8上没有斜率控制模式、就像 MAX3053那样。 TCAN1042在引脚8上具有待机模式、这与 maxim 器件的引脚5上的关断模式类似、但 TCAN1042上没有斜率控制。

    通常需要斜率控制来帮助减少发射、但 TCAN1042的设计需要斜率控制来通过发射测试。'

    客户是否可以在引脚8而非引脚5上进行低功耗模式控制?

    此致、